This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:工作频率

Guru**** 2509305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855806/lm25119-operation-frequency

器件型号:LM25119

大家好、

如数据表所述、LM25119最大开关频率为750kHz。

但我们想知道我们是否始终以大约918KHz 的频率运行。

芯片可能有损坏的风险、您能否为我们提供一些指导、说明可能导致损坏的风险?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    芯片损坏风险很低。 主要问题是某些性能可能不符合规格。  

    我建议将 Fsw 设置为750kHz。  

    如果您必须将 Fsw 设置为918kHz、您能稍微解释一下吗?

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钱

    我知道 最大开关频率为750kHz,正如数据表所述。

    但我使用了错误的 RT 电阻值(24.9欧姆),使频率达到918KHZ。

    因为我需要生成风险评估报告。

    因此,我需要知道,当我将 fsw 设置为918KHZ 时,LM25119电路将影响哪个部件(例如:MOSFET 或楔块...) ?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    您的应用中有什么 Vin 和 Vout?

    低于我可以想到的潜在风险。  

    开关损耗较大、可能会导致 MOSFET 和电感器出现热问题。  

    2. PWM 关断时间接近最短关断时间(典型值320ns、最大值430ns)。  

    谢谢