请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 尊敬的 TI:
由于可闻噪声、我的客户需要禁用突发模式。
BRST 引脚是否需要下拉电阻器? 还是可以直接连接到接地端?
并且在无负载时是否没有输出调节等副作用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
由于可闻噪声、我的客户需要禁用突发模式。
BRST 引脚是否需要下拉电阻器? 还是可以直接连接到接地端?
并且在无负载时是否没有输出调节等副作用?
您好、梅森、
BRST 引脚可直接连接至 GND 以禁用突发模式。
但请注意、在极轻负载条件下、COMP 电压可能会降至250mV 以下。 如果发生这种情况、开关将停止、直到 COMP 电压再次上升到250mV 以上。 COMP > 250mV 后、开关将立即开始;它不会等待210us 的重启脉冲。
该阈值行为没有详细记录、但显示在数据表的第8.3.15.5节(第33页)和第9.2.2.11节(第43页)中。 在低频下、开关和非开关间隔很可能不是很周期性。 仍然存在可闻噪声的可能性。
希望低 COMP 电压将驱动极短的导通时间、峰值电流将很低。 但是、如果存在明显的关断延迟(由于高输出电容或其他原因)、则与 GDX 驱动占空比相比、峰值电感器电流可能高于预期、尤其是在高压线路中。
空载输出调节应良好、且纹波小于满负载时的纹波。
此致、
Ulrich