This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于升压控制器的高速 FET 驱动器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832308/high-speed-fet-driver-for-boost-controller

主题中讨论的其他器件:TPS51604

是否有用于升压转换器的半桥 FET 驱动器(来自微控制器的 PWM、大约1MHz)、或者是否可以 通过更改数据表中的原理图来使用 TPS51604等同步降压 FET 驱动器进行升压开关?

提供具有高电压的半桥驱动器、但我的应用是5V 至30V 转换器(使用逻辑电平 MOSFET)、因此 VCC 范围需要低于5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,  

    只要 PWM 逻辑(PWM 高电平打开高侧 FET、PWM 低电平打开低电平打开低侧 FET)适合您的应用、就可以使用 TPS51604来驱动高桥 FET。  

    谢谢

    钱