This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:系统调试期间的看门狗干扰

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869095/bq25120a-watchdog-interference-during-system-debug

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25121A

您好!

是否有方法在调试期间禁用器件的看门狗?

我通过 VIN (即 USB 充电器)和调试主机为硬件供电。 当我到达断点时、在~50之后、BQ 的看门狗启动并复位所有参数、包括负载开关设置。 充电器是通过/CD 启用还是禁用似乎无关紧要。 任何想法。

A (傻?) 与此部件相关的附带问题。 在下面的链接中有一份 PCB 检查清单。 为什么您建议所有电容器电压额定值为所需电压的两倍? 我可以看到、对于输入侧、由于过压、但在 PMID 或电池侧? 很好奇。  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/826735/3058136?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25120A#3058136

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    无法禁用看门狗。 当器件处于高阻态模式时、如果 VIN 不存在、则看门狗计时器将被禁用。 这是预期行为。 但是、BQ25121A 默认禁用看门狗。  

    出于安全原因、建议使用两倍的所需电压、以确保瞬态情况不会对电容器造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我想您确认只有在 HiZ 模式下(这意味着 VIN 不存在)看门狗才被禁用,对吧?

    只是想确认我没有犯错:在 VIN 存在时禁用充电器(通过 I2C 或通过/CD)不会禁用看门狗,对吧?

    用于开发的 bq25121A 是一个伟大的发现。 乍一看、唯一的另一个差异是默认输出电压为2.5V (在我将其重新配置为1.8V 之前、我的硬件可以承受该电压)。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是仅在高阻态模式下禁用看门狗、仅在缺少 VIN 时才会发生这种情况。

    否 当 VIN 存在时、/CD 仅启用或禁用充电。

    是的、这是唯一的2个差异。 您可以看到下面描述 BQ2512x 系列差异的表格。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/856531