This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] A028328 ESD (4通道)更换!

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830320/a028328-esd-4-channel-replace

主题中讨论的其他器件:TPD4E004

您好!

是否有任何插座可以替代 TI ESD 的 A028328?

客户正在使用4通道 RJ45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道在线查找该器件型号。 您能否检查器件型号、然后检查 ti.com/crossreference

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我弄错了。

    它是 AOZ82328。

    我找到 了替代方案 、即 TPD4E004DRYR。

    是否可以替换 TPD4E004DRYR? (现在不要要求相同的尺寸)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD4E004器件将按照数据表中的规格执行。 它适用于5V 应用。