This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS791:确认 TPS79133选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS791, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856769/tps791-confirming-the-tps79133-selection

器件型号:TPS791
主题中讨论的其他器件: LP5907

你(们)好

现在、我的客户已经为  ADS7041IDCU 的 AVDD 选择了 TPS79133DBVRE。

我认为 TPS79133适合此应用。 您可以再次确认此选择吗?

2.您认为 选择 TPS79133DBVRE 作为 ADS7041IDCU 的 AVDD 是一个不错的选择还是主流选择?

如果不是、您是否有更好的建议?

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    TPS791应该可以、但我想提一下、它具有反向 EN 引脚。 这意味着该引脚被拉至低电平时器件将处于激活状态、而如果被拉至高电平、该器件将处于关断模式。

    如果不需要反向使能功能、LP5907将是一个很好的解决方案、并且是低噪声应用(例如为 AVDD 电源轨供电)的常用器件。

    此致、

    Wilson