This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:TLV702反向电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832380/tlv702-tlv702-reverse-current

器件型号:TLV702

您好!

我想知道 TLV70233的 Irev 是否考虑通过输出电阻器的电流。
例如、如果输入电压为0V、输出电压为3.3V、则流经输出引脚的总电流将是多少。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    需要注意的是、TLV702没有反向电流保护、因此如果 Vin=0V 和 Vout=3.3V、Vout 和 Vin 之间的寄生体二极管将导通、并灌入从 Vout 到 Vin 的电流。 由于这是在创建 LDO 通流器件时形成的寄生二极管、因此该二极管的大小不能处理超过额定电流(15mA) 5%的电流。

    下面是 PDS 讨论这一点的屏幕截图。  

    对于连接到此器件输出端的电阻分压器的尺寸问题、它会根据标称输出电压而变化、但大约为几百千欧至几毫秒。