This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62810-Q1:最大输出电流限制

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868553/tps62810-q1-max-output-current-limitation

器件型号:TPS62810-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62810

尊敬的团队:

我需要针对以下规格构建设计:

输入电压:5V

输出电压:3.8V

Imax:4A

环境温度、最大值:85°C

这是一种汽车应用、我为此应用选择了 TPS62180-Q1。 尽管该器件的额定电流为4A (ILIM、最小电流为4.8A)、但在85°C 的环境温度下、Webench 仿真可使该设计的电流最高仅为3.4A。  

这是 Webench 模型上的错误、还是输出电流确实存在限制?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、

    4.8A 的开关电流限值在150°C 的最高结温下额定运行。

    在 85°C 环境温度下运行器件时、根据 Webench 建模、结温超过150°C、因此不允许针对这种情况建模。

    在我看来、这不是 Webench 上的错误、但我将仔细检查实际应用中是否存在这种情况、并将告知您。

    由于这是当前的假日期间、请留出一些时间来提供信息。 我们将在1月的第一周再次与您进行讨论。 或最晚1月7日所在的一周

    此致、

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、

    Webench 对设计实现方案的热性能进行假设。 您发现的输出电流限制与这些假设有关。 如果您更改环境温度、您可以看到效果。  

    TPS62810可在85°C 环境温度下处理4A 输出电流、但与 Webench 中的建议所示的简单设计相比、它需要更先进的 PCB 热设计。 TPS62810的 EVM 就是这样一个改进的 PCB 设计的示例。  

    此致、

    Juergen