This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:完全同步整流器效率

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856740/bq51222-fully-synchronous-rectifier-efficiency

器件型号:BQ51222

尊敬的先生/女士

 数据表上的完全同步整流器效率为96%。

 它是如何测量和计算的?

此致~~

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    完全同步整流器指的是 AC1/AC2和 RECT 之间的整流桥、交流至直流效率。 与总系统效率分离。

    计算和测量值。