This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:ILIM 引脚能否保持悬空以实现最大500mA 的输入电流?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857005/bq24193-can-ilim-pin-be-left-floating-to-achieve-max-500-ma-input-current

器件型号:BQ24193

您好!

BQ24193具有 ILIM 引脚、可用于限制通过 VBUS 引脚的输入电流。 理想情况下、我们希望设置为300mA、但我假设500mA 是我们可以达到的最接近(相同或更高)电流、使用 R (ILIM)= 1.07kOhm 和/或 REG00 = 010。

1) 1)是否正确理解了500mA 电流限制是我们可以得到的最接近(相同或更高) 300mA 的电流限制?

2) 2)如果我们选择使用500mA 电流限制、我们是否可以使 ILIM 引脚悬空? 如果我们可以跳过该组件、那将对我们有利。 这个问题基于这样一个假设:引脚悬空意味着"无限"电阻、从而将 HW 电流限制降至最低、进而意味着500mA。 如果需要允许 ILIM 悬空(?)、我们也可以通过 I2C (REG00)对其进行设置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于1、是的、500mA 是最低 ILIM 引脚设置。

    关于第2条,不  ILIM 引脚是电流源的输出。  如果保持悬空、它会浮动高电平并产生0输入电流。

    此致、

    Jeff