This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BC1.2检测

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25890H, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832446/bq25895-bc1-2-detection

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25890HBQ25898

我在阅读数据表时发现、BQ25895通过 D+/D-引脚进行 BC1.2检测。 它到底是如何工作的? 默认情况下、这是一项功能吗? 是否可以对其进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Folorunsho、

    在上电后的头2秒内、D+/D-引脚按照发布的技术规格执行 USB BC1.2、5V 适配器检测、然后  针对许多常见 的 HVDPC 适配器执行高压适配器(HVDDCP 适配器= 9V、12V)检测。  检测尝试将充电器的输入电流限制电路设置 为不高于适配器所能提供的电流。  对于 USB 适配器、充电器要求主机执行 USB 枚举、作为适配器输出电流的最后一个字=充电器输入电流限制。  检测到之后、D+/D-引脚 变为高阻抗、因此您可以将它们用于其他通信。    上电时检测和 HVPDC 检测的默认设置 已启用、但您可以通过 I2C 禁用其中一项或两项检测。  用户 无法在 BQ25895上配置精确检测协议(换句话说、D+/D-引脚上的电压或电流)、但用户可在 QFN 中的 BQ25890H 和 WCSP 中的 BQ25898上配置电压电平。

    此致、

    Jeff