This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87330Q3D:CSD87330Q3D:对 ESD 规格有疑问

Guru**** 2503045 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D, CSD87350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832196/csd87330q3d-csd87330q3d-question-about-esd-spec

器件型号:CSD87330Q3D
主题中讨论的其他器件: CSD87350Q5D

尊敬的 TI:

我们使用 TI 的 CSD87330Q3D、我们需要填写  他们自己的可靠性团队表格。

他们要求我们分享 ESD 规格、但我们无法在数据表和 TI 网页上找到。

请告知我们 CSD87330Q3D 的 ESD 规格。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对于此紧急情况、请提供帮助、我的客户想知道 CSD87330Q3D 和 CSD87350Q5D 的 ESD 等级(HBM)。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent 和 Kevin、

    感谢您提出问题。 CSD87330Q3D 通过200V HBM 和1000V CDM。 CSD87350Q5D 通过了500V HBM 和1000V CDM。