This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:同时发生 GPI 和 AMON 故障

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832151/ucd90320-gpi-and-amon-fault-occur-at-the-same-time

器件型号:UCD90320

您好!

如果同时发生 GPI 故障和 AMON 故障、则两个故障之间需要有多长时间的延迟才能确保始终首先记录 GPI 故障?

此外、这是否会因器件而异? 例如、90160与 90320与90120A。

谢谢、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    GPI 和 AMON 故障之间至少间隔500us。 对于 REST 设备、这是相同的。

    此致

    Yihe