This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090-Q1:是否确认自动切断与恢复模式启动操作?

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832148/tps40090-q1-confirming-hiccup-mode-startup-operation

器件型号:TPS40090-Q1

大家好、

我想验证 TPS40090-Q1的启动操作。 据我所接触的工程师说、他看到了以下启动行为、实际上数据表中没有记录这些行为:

  1. 当 EN 引脚变为高电平时、IC 偶尔会在断续(7个 SS 斜坡周期)模式下启动。
    我不确定这是一个功能或错误,但对我们来说有点不方便,因为它会使我们的电源序列稍微混乱。

    (在我们的设计中,我们不使用内部 BP5稳压器,而是直接提供5V 电压。 EN 置为有效前、5V 电源存在。)
  2. 我们在两相配置中使用它、但始终生成软启动和关断斜坡、且只有1相处于活动状态。
    同样,我也不确定它是功能还是错误,但数据表没有提及此类行为是否存在。  

在此期间、该0.85V 电压轨上唯一的负载是~25Ohm 泄放电阻。 EN 变为高电平后、器件似乎以断续模式启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jul  

    问题1异常。 能否使用内部 BP5稳压器并检查问题是否仍然存在?

    对于 issu2、您是否意味着 PWM2不切换?

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我们将检查可能性、但是 BP5引脚直接连接到全局5V。

    2.是的、只有 PWM1在斜升和斜降期间切换。 PWM2似乎使用 PGOOD 进行门控、但不确定。

    谢谢、

    阿尔帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpar、  

    您能否在 pdf 文件中提供原理图以供审阅?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我可以根据 NDA 限制向我发送原理图、因此请给我发送电子邮件、以便我可以将您包括在我们与

    谢谢、

    阿尔帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpar、  

    我会用我的电子邮件向您发送一封私人邮件。  

    谢谢