请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40090-Q1 大家好、
我想验证 TPS40090-Q1的启动操作。 据我所接触的工程师说、他看到了以下启动行为、实际上数据表中没有记录这些行为:
- 当 EN 引脚变为高电平时、IC 偶尔会在断续(7个 SS 斜坡周期)模式下启动。
我不确定这是一个功能或错误,但对我们来说有点不方便,因为它会使我们的电源序列稍微混乱。
(在我们的设计中,我们不使用内部 BP5稳压器,而是直接提供5V 电压。 EN 置为有效前、5V 电源存在。) - 我们在两相配置中使用它、但始终生成软启动和关断斜坡、且只有1相处于活动状态。
同样,我也不确定它是功能还是错误,但数据表没有提及此类行为是否存在。
在此期间、该0.85V 电压轨上唯一的负载是~25Ohm 泄放电阻。 EN 变为高电平后、器件似乎以断续模式启动。