This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5900:LP5900 CDM

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856766/lp5900-lp5900-cdm

器件型号:LP5900

您好、先生、

我们检查了 LP5900 OLD d/s (2014)显示 CDM:200V;新的 d/s (2016)带走信息。

它仍然支持 CDM 是200V?

谢谢、Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我正在查看您的问题、并将在2个工作日内回复。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    较新的组件仍符合您所介绍的200V ESD 测试。

    谢谢、

    斯蒂芬