This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431:引脚兼容的替代方案

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869072/lmv431-pin-compatible-alternatives

器件型号:LMV431

团队、

我的客户希望 在当前设计中添加 LMV431AIM5X/NOPB 和 LM4050BIM3-2.5/NOPB 的第二选择方案。 在这种情况下、我们将再次寻找自己。 那么、问题是-我们的器件是否有引脚兼容的替代产品、或者不需要大幅改动电路板的器件?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    LM4050可作为 TI 型号 TL4050A25IDBZR 的第二选择。 LM 由 National 在收购前创建、TL 为 TI 创建。

    由于 LMV431具有独特的30V 电压能力、因此在市场上没有确切的第二电源。 大多数客户不会在高达30V 或大于20V 的电压下使用它。 我会再次检查客户用例。

    如果他们使用低于6V 的电压、我建议使用 TLV431AIDBZR 或 TLVH431AIDBZR。

    如果他们使用小于18V 的电压、我建议只使用 TLVH431AIDBZR。