This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:ISET 值

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866588/bq24045-iset-value

器件型号:BQ24045

如果您使用的是 BQ24045、则具有以下充电曲线、充电电压为4.35V:  

  • 0C 至+10C
  • 100mA
  • +10C 至+20C
  • 300mA
  • 20°C 至60°C
  • 500mA

并将 ISET 配置为300mA、然后:  

  • Iset2 = 300mA 时为低电平(ISET 编程值)
  • Iset2 = 100mA 时为浮点
  • Iset2 = 500mA 时为高电平

当 Iset2保持高电平时、ISET 值是否可以低于500mA 的预设值?

此外、当热敏电阻检测到温度介于0C 和10C 之间时、数据表显示充电电流为编程电流的一半。 这是仅用于 ISET 值还是也用于100mA 或500mA 的 Iset2值?

感谢您的任何意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我需要有关您的应用程序的更多信息、并将与您联系、查找来自我的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?