This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:如何使用反激式拓扑最大限度地提高效率?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP6812, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856725/tps23754-how-can-i-maximize-the-efficiency-using-flyback-topology

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:PMP6812PMP6672

可能涉及的对象。

大家好、我是 HS。

我有 TPS23754EVM - 383。 现在、我想将其与反激式器件结合使用。

我偶然发现了名为 PMP6812 - 适用于 PoE 应用的4类成本优化型反激式转换器参考设计的参考设计。

但它的效率比我想象的要差很多,我认为现在已经很过时了。

因此、我希望我可以使用 SORTA 新组件或更好的组件来提高效率、例如使用理想二极管桥(MOSFET)或类似的组件替换旧校的二极管整流器。

总之、我的问题是...

1.我可以通过更换某些组件来提高 PMP6812的效率吗? (希望达到90%或更高)

2.如果比较复杂...是否有任何 TPS23754参考设计可用于使用反激式(V_out=12V)的 PoE?

3.选择直流/直流-反激式 VS 正向时,最大的区别或某种标准是什么?

PMP6812的原理图 是 confusing...esp、因为是三角形。

4-1. R5、C15、D12的用途是什么?

4-2. 您会为我分解变压器部件吗?  尤其是三角形..

我很难理解 PMP6812..es次级侧中的 T2P 部分。

您是否会在次级侧解释 RCS? 例如 R17、R14、R15、R18、R19、 C25、C26、C28等等

此外、还有0欧姆电阻器 R13。 该0欧姆的用途是什么?

感谢您的辛勤工作、我非常感谢!

希望你有一个美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP6812针对成本进行了优化。 PMP6672针对效率进行了优化、 但为5V/5A。  

    如果我可以推断、您似乎不熟悉电源电子电路的设计。 我想为您提供一些资源、以帮助您全面了解:

    TI 电源设计研讨会: http://www.ti.com/ww/en/power_supply_design_seminar/index-cn.html

    这篇文章、演示文稿和视频介绍了电源设计的基础知识和创新主题。

    了解反激式转换器的基础知识  

    这是一个有关反激式器件如何工作的很好的视频。  

    以下是您的问题的一些答案。 我鼓励您查看提供的资源以了解更多信息。

    1.我可以通过更换某些组件来提高 PMP6812的效率吗? (希望达到90%或更高)

    是的、您可以: http://www.ti.com/lit/an/slva475/slva475.pdf 此白皮书介绍了我们如何获取反激式 EVM 并对其进行优化。 对于12V 设计、您可以遵循相同的流程。  

    2.如果比较复杂...是否有任何 TPS23754参考设计可用于使用反激式(V_out=12V)的 PoE?

    这是我们的参考设计表。 您可以按输出电压和拓扑进行筛选: http://www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/powered-devices/reference-designs.html#search?famid=664

    3.选择直流/直流-反激式 VS 正向时,最大的区别或某种标准是什么?

    简 而言之、反激通常为12V、可针对成本进行优化、正向通常为5V、并可针对效率进行优化。 这些都是非常一般的陈述、但这通常是发生这种情况的方式。  

    PMP6812的原理图 是 confusing...esp、因为是三角形。

    - PMP6812具有类型2和类型1选项、这些选项需要不同的 BOM。 白色三角形指示组件是否会更改。  

    4-1. R5、C15、D12的用途是什么?

    -这是一个钳位电路  

    4-2. 您会为我分解变压器部件吗?  尤其是三角形..

    需要注意的是这里有两个变压器。 一个是针对12V 版本组装的、一个是针对5V 版本组装的。 DNP 表示不填充。  

    黑色三角形是主接地。 白色三角形与上述相同。  

    我很难理解 PMP6812..es次级侧中的 T2P 部分。

    T2P 是适用于 PoE 的 IEE802.3标准的一部分。 电源设备可能无法使用其请求的电源为设备供电(例如、只能发送13W 而不是25W)。 T2P 让电路知道是否接收到更高的功率、并应用于调整电路以处理差异。  

    您是否会在次级侧解释 RCS? 例如 R17、R14、R15、R18、R19、 C25、C26、C28等等

    -这是电路的反馈网络,以便控制器知道如何调节输出。  

    此外、还有0欧姆电阻器 R13。 该0欧姆的用途是什么?

    -如果您要使用波特图来检查稳定性,则需要将0欧姆电阻交换为50欧姆。 但是、如果您不是、请将其保持为0欧姆。  

    最后、我建议您观看我们的 PoE 培训视频、向您介绍该技术。  

    https://training.ti.com/power-over-ethernet-poe-training-series

    此致、

    Michael Pahl