This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:器件消耗大量功率、并且在无负载的情况下温度很高

Guru**** 2592460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829177/tps63000-device-consumes-a-lot-of-power-and-the-temperature-is-high-without-load

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS63020

设备3.6V 电池电源、发现电池快速断电、电路板 MCU、TPS63000、无线模块多个芯片、测试无线模块工作电流100mA、在5mA 以下不工作、TPS63000发热、无线模块不工作、电路板功耗达到数百毫安、下图1是电路图、 VOUT 测量发现有一个尖锐的点。 峰值、下面的图2是 Vout、图3是测量电感的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    原理图看起来不错。 您可以发布 PCB 布局吗? TPS63020周围的器件就足够了。

    我看到输出电压每秒下降一次、我假设是在负载开启时? 请确保适当选择电感器的额定电流。 并检查散热焊盘是否焊接并连接到接地端。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    板载有一个 MCU、一个无线模块和一个 TPS63000。 电路板上的负载被移除、只剩下一个 TPS63000芯片。 测量结果表明、功耗为230mA、TPS63000快速受损。 1S 的峰值是由 MCU 睡眠期间的定期唤醒引起的。 下图是 PCB。 我们测量过载睡眠的功耗。 200uA、当 MCU 唤醒时为30mA、当无线模块工作时为100mA。 请帮助我们了解 TPS63000损坏的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    此 PCB 的电路是否与原理图上的电路相同? 因为某些器件标识符不匹配。 对于上面 PCB 的电路、您能否检查以下内容:

    1. 您是否确保将 TPS63000的散热焊盘以及 PGN 和 GND 引脚焊接到电路板上?
    2. μF C1是电解电容器、请尝试将其替换为陶瓷电容器、或在 C1和 VIN 之间添加一个10 μ F 陶瓷电容器。
    3. 请向我们发送启动期间 VIN、VOUT、L1、L2电压和输入电流的示波器图。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设这可以解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳