你(们)好
我的电路有问题。
PSE 无法为我的电路供电
如何修改 PSE 可以为我的电路供电的电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的电路有问题。
PSE 无法为我的电路供电
如何修改 PSE 可以为我的电路供电的电路。
您好、Tony、
吸引我眼球的唯一一件事是将 Bob Smith 端接连接到 RTN。 您可以尝试 C282并检查这是否可以解决问题? 除此之外、它可能是 FET 桥。 如果 C282无法解决该问题、您在插入 PSE 时能否在 IC (桥接后)获取 VDD-VSS 的波形?
另请注意、IC 上的 APD 需要下拉至 RTN、而不是 VSS。 您是否还可以通过未组装 R293并使用导线将 APD 迹线短接到 RTN 来在电路板上进行此更改?
您好、Tony、
请删除 C282、以使其不被组装。 此外、当您将 APD 短接至 RTN 时、是否移除了连接至 VSS 的 APD 电阻器?
您需要检查 PCB、以帮助缩小 PCB 中存在问题的位置、您需要将10V 的工作台电源电压直接放在 VDD-VSS 上、并使用电流表测量电流。 电流应为~400uA。 如果不是、则以 VSS 为基准的电路中存在问题。
如果电流为~400uA、则需要将10V 电压直接移至 PAIRS12和 PAIRS36上的电桥之前、电流应为~400uA。 如果不是、则 PAIRS12/36电路上存在问题。 然后在 PAIRS45/78上执行相同的操作。 如果不是~400uA、则 PAIR45/78上存在问题。 如果所有四个线对上的电流都不是~400uA、则可能是 FET 桥、您需要调试 FDMQ8205A 及其电路。
您好、Tony、
24.9K 没关系。 感谢您提供相关信息。
如怀疑的那样、这表明内部导通 FET 正在短路。 它要么是由 PCB 本身造成的、要么是 IC 因某种原因而损坏。 当 VDD-VSS 上有10V 时、导通 FET 应关闭、因此 VDD-RTN 之间不应存在10V 的电压。
如果您用新的 IC 替换、 但问题仍然存在、则 PCB 上必须存在短路。 注意、我没有看到原理图有问题、但您可能希望目视检查并使用欧姆表来帮助缩小短路位置。
您好、Tony、
256欧姆不正确。 当 VDD-VSS 为10V 时、它应具有更高的阻抗(开路)。 此外、VDD-RTN 不应为10V。
您能否移除 IC、然后在 VSS 和 RTN 平面的 PCB 上测量电阻? 如果它不是开路、则连接 VSS 和 RTN 的 PCB 上会出现短路、而不应该出现短路。 如果是开路、则可以 使用新的 IC 更换 IC、看看它是否可以解决问题。