This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:帮助检查 ASIL 级别 LM5143-Q1可以支持的功能#39

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855885/lm5143-q1-help-to-check-what-s-the-asil-level-lm5143-q1-could-support

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143

大家好、

请帮助达到 LM5143-Q1可以支持的 ASIL 级别? 无法在 TI.com 上找到相关信息/讨论

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helios、

    让我与该产品的应用工程师一起检查这个问题。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helios、

    我向应用工程师确认 LM5143的设计不符合 ASIL 等级。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helios、

    LM5143-Q1并非针对特定的 ASIL 级别而设计。 但是、如果需要、我们可以提供 FIT 数据。

    此致、

    Tim