This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:有关电源序列的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832229/tps65261-question-about-power-sequence

器件型号:TPS65261

大家好、


我的客户想要询问加电/断电顺序。
他们希望使用以下加电/断电序列。


加电:Buck1→Buck2→Buck3
断电:同时降压1、降压2和降压3


为了达到上述顺序、他们正在考虑使用以下方法。


加电时、MODE 和 EN1、2、3设置为高电平。
向上 powing 后、MODE 设为低电平。
然后、断电时、EN1、2、3同时设置为低电平。


您能否检查上述序列是否正常工作?


此致、
Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    您无法获得您提到的序列。 V7V 电压 上电后,电源序列将被锁定(PIN5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    谢谢。 感谢您的快速响应。  

    我了解他们的定序方法不起作用。 它们需要替代解决方案来实现序列。

    上电后、如果 Vin 降至 UVLO 阈值以下、则应同时关闭 Buck1、2、3。

    您认为这种方法是否用于其所需的断电顺序?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saito San

    序列 可以正常工作。