This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:INH/UVLO 引脚的绝对最大电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856928/lmz34002-abs-max-voltage-of-inh-uvlo-pin

器件型号:LMZ34002

您好!

我使用的是 LMZ34002、查看了数据表的第2页、该页列出了各种引脚的绝对最大值额定值。   将 UNH/UVLO 限制为不超过 A_VOUT 电压5V。

转到数据表的第22页、我看到我们显示的是以 A_VOUT 为基准的 INH/UVLO 引脚图。   此处测量的差值为17.5V。   

II 怀疑 Vinh 是"INH Control" FET 栅极的电压。   是这样吗?   

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    没错、Vinh 是施加到 FET 栅极上的电压、而不是 INH/UVLO 上的电压。  

    此致、

    Jimmy