This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:锂聚合物充电问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829525/bq24072-li-po-charging-problem

器件型号:bq24072

您好!

原理图如下所示。

数据表显示芯片同时为锂离子和锂聚合物电池提供服务。 锂聚合物充电是否有任何特殊要求?

问题是充电不起作用。 LED PG 亮起、LED CHG 从不亮起。

电源路径管理似乎可以正常工作。 锂聚合物电池没有 NTC、器件通过 USB 端口供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal、

    您能否检查焊接是否正确。 我在您的原理图中没有任何明显的问题。

    检查以确保 TS 中的电压约为750mV

    确保没有短路

    确保/CE 为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正致力于这方面的工作。 我们可能需要替换芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换芯片后、充电正常。 谢谢你。