This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62730:请勿在输出端看到预期电压(2.1V)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62730, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868738/tps62730-do-not-see-expected-voltage-2-1v-at-output

器件型号:TPS62730
主题中讨论的其他器件: CC2640

大家好、我使用 TPS62730将电压从3V 降至2.1V、以便在为 CC2640和一些传感器供电的同时降低电流消耗。

我使用的 TPS62730的电路如下:

理想情况下、我希望 LDO_OUT_2p1上的电压为2.1V、但我得到的电压为0.85V。 我无法理解为什么。 有人能帮助我理解吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    您能否分享测量设置的布局和图片?

    直流/直流转换器输出端的负载分布是多少?

    此致

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabrina

    下面是我们要处理的布局部分的图片。 是否需要实际文件?

    下面是我的设置图片、尽管我已修改(我一直在试验)

    转换器的输出看到的负载为2.6uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    为了确保直流/直流转换器可靠运行、采用良好的布局至关重要。 在您的电流布局中、输入和输出电容器放置得太远、请将它们放置在尽可能靠近 IC 的位置、这样您就会有一个大环路、这会增加电路的寄生电感。可以将电阻器放置在离 IC 更远的位置。  

    我强烈建议修改直流/直流转换器的布局、并遵循第12.2节所示数据表的建议。 这很可能是输出调节不良的原因

    顺便说一下、我不知道 转换器输出端消耗了多少电流

    请在重新设计布局以进行审阅后随时发布该布局。

    此致

    Sabrina