This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489-Q1:澄清了电感器纹波公式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489-Q1, LM3485, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867342/lm3489-q1-inductor-ripple-formula-clarification

器件型号:LM3489-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3485LM3489

请参阅最新的 LM3489-Q1数据表: SNVS443C–2006年5月–2016年12月修订版

在第15页、电感纹波作为输出电流的函数的公式如下:

 

(1)我的问题是 Iout < 2A 的公式是否正确?

我提出的原因是 LM3485 (相似器件)的等式不同。

请参阅最新的 LM3485数据表: SNVS178H–2002年1月–2015年12月修订版

(2) CFF 是否有公式?

***作为侧注,LM3489-Q1数据表第16页上缺少方程式。 请参阅以下更改:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    磁滞架构不是很可控的、导通时间取决于 FB 电压达到迟滞阈值所需的时间、这是输出电容、电感器电流和负载电流等因素的函数。

    由于这些变量会根据应用和使用情况而变化、所示的公式只是一个近似值、用于尝试为输出电流选择合适的电感器。 实际产生的纹波电流将与前面提到的变量公式不同。

    如果您使用的是 LM3489-Q1、请使用与其关联的公式。  

    没有 CFF 公式、数据表指南指出"良好的起点是在100kHz 频率下、随着工作频率的增加、以线性方式下降470pF 陶瓷电容。"

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、奥兰多-

    感谢您的快速回复!

    我理解这些公式是一种"经验法则"方法。 由于这个特定转换器的性质、很多东西会相互影响!

    因此、我将使用 LM3489数据表中显示的公式。

    BTW -您没有提到 LM3485等式。 我认为这是错误吗?

    此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    我不会说该公式不正确。 也许汽车器件的设计具有更高的纹波电流、以进行相应的折衷(响应更快、但输出纹波更大)。

    请告诉我、如果您在处理此问题时遇到问题!

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。