This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q2:布局建议

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q2, TIDA-010083
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856801/csd19538q2-layout-recommendation

器件型号:CSD19538Q2
主题中讨论的其他器件: TIDA-010083

大家好、

对于 CSD19538Q2、建议采用哪种 PCB 布局?

在数据表中、焊盘7和焊盘8未连接到 S 或 D、但它们分别电气连接到源极和漏极。

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您提出问题。 正确的是、焊盘7和8分别连接到源极和漏极。 PCB 布局包含在 CSD19538Q2数据表第9页的第7.1.1节中。 该器件可用于 TI.com 上的产品文件夹中的多种参考设计。 我已打开 TIDA-010083的 Altium 板级配置文件、并附上了包含布线的 FET 的屏幕截图。 希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../CSD19538Q2_5F00_layout_5F00_example.pdf