This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26601的 SHDN 引脚;2号

Guru**** 2543850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832230/tps2660-shdn-pin-of-tps26601-no-2

器件型号:TPS2660

您好!

我还会问您一个问题、因为我不需要有关该引脚的答案。

如果我进行外部上拉、 应该上拉多少电压和阻抗?
我能否使用 Vin (最大值 55V)电压?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    SHDN 引脚可通过~100k Ω 的电阻器值上拉至4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的答案。
    但是、如果输入电压较高、则需要齐纳二极管等。

    谢谢、
    PAN-M