This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:BQ25121的替换部件

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856715/bq25121-replacement-part-for-the-bq25121

器件型号:BQ25121
主题中讨论的其他器件: BQ25892

我们目前 在设计中使用 BQ25121和 BQ25892。

我们现在需要一个能够处理以下特性的充电 IC。

为锂聚合物电池充电的电池充电器、充电电流为630mA、截止电流为6.3mA
I²C 访问以控制和监控充电。
它应该能够处理1000mA 的负载。  

BQ25121没有足够的负载容量。
BQ25892适用于容量更大的电池。

BQ25892
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maarten、

    我相信我们已经通过电子邮件与您讨论过这一点。