This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS259827的最大 Cout 值

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831940/tps25982-max-cout-value-of-tps259827

器件型号:TPS25982

你(们)好

我的客户在 Vin=24V 和 Cout=1200uF 的条件下使用 TPS259827。
但它不工作。 我认为热关断是由于 Cout 过大而运行的。
Vin=24V 时、Cout 的最大值是多少?  

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     横田洋三先生:

     您是否有1200 uF 以外的其他负载?

    使用的 CdVdt 电容值是多少? 您能不能尝试>68nF 的 CdVdt。

    此外、请与我分享原理图。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San

    感谢你的答复。
    1200uF 的 COUT 是一些负载的总值。
    它们使用了0.02uF 和0.47uF 的 dv/dt 电容。
    但 TPS259827未正常启动。
    原理图是客户的机密信息。
    那么、我可以给您发送一条私人消息吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     横田洋三先生、您好!

    请将原理图和启动波形通过电子邮件发送给我以进行后续操作。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    因为我们正在通过电子邮件进行跟进。 请在解析后关闭此主题。

    此致、

    Rakesh