This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:当我用吹风机将 TLV62085加热约70度时、为什么 TLV62085 PG 引脚变为低电平。

Guru**** 2500455 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827331/tlv62085-why-the-tlv62085-pg-pin-will-go-to-low-when-i-heat-the-tlv62085-about-70-degree-by-hair-dryer

器件型号:TLV62085

PG 引 脚上拉至3.3V_ASIC 1M Ω 电阻器、然后连接器连接至另一个 TLV620's 使能引脚。 当温度降低约70度时、就可以工作了、  

 当温度高于70度时、PG 引脚的电压仅为0.9V。  (3.3*400k/1400k。)  它的3.3V_ASIC 输出仍然是正确的3.3V、但 PG 信号无法推动下一个电源 IC。

我需要将1M 欧姆降至可正常工作的10k 或100k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平源您好、

    您能否提供波形、包括70摄氏度时的 PG 和 Vout 信号?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1 (Y): 输出电压  。   通道2 (B):PG  当上拉电阻为1M 欧姆时、PG 引脚无法变为高电平、从而推送通道3电源无法唤醒的下一个 TLV62085。

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    通道1 (Y): 输出电压  。   通道2 (B):PG  当上拉电阻为10k Ω 时、PG 引脚正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平源您好、

    使用1Mohm 上拉电阻器(R444)时、PG 引脚钳位至0.8V 的 原因是高温下进入 PG 引脚的输入泄漏电流(~2.5uA)增加。  将 R444值降低至10K 将补偿 PG 引脚电压的下降。 有关详细信息、请参阅下图。

    要计算 R444的值、请确定 要启用的1.5VDDR 的 PG (PGHIGH_MIN)的最低高电平。 强烈建议在 ilk 上添加20%的裕度。

    R444 =(3.3V - PGHIGH_MIN)/ ILk

    此致、

    Excel

     

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Regidor 先生:  

    我无法找到该规格上的温度和泄漏电流之间的关系、  

    它描述了平均泄漏电流 IPG 约为0.01uA、并且还在规范(典型应用)的 PG 引脚上使用1M Ω 上拉电阻器。

    我对下图有另一个问题。

    如何确认使能引脚是否正常工作或400k 欧姆下拉电阻是否退出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平源您好、

    在我评论您的问题之前、您能否提供 专注于 PW_Good 的完整电路? 有多少个器件或样片存在相同的问题?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel 先生:

    我已经测试了4个 MB 电路板,在这种问题上会100%发生,当我加热到接近70摄氏度的 U33时,1.5V DDR 无法启用。  

    PW Good1仅连接到 U34使能引脚。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平源您好、

    您能否移除 R451、然后重新检查70度下的波形。 C?

    目的是 将 PW_GOOD1与 U34电路隔离。 如果即使在高温下 PW_GOOD1也是高电平、则由于  400k Ω 下拉电阻器、它是 U34的 EN 引脚在启动时将其拉低。

    可以共享您的电子邮件地址、以便我可以直接与您联系?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平源您好、

    是否对请求的波形进行了任何更新?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel 先生:

    很抱歉耽误你的回答。  上周末我们在 TW 度过了台风假期。  

    当我在70 摄氏度下移除 R451时、波形正常

    [目的是 将 PW_GOOD1与 U34电路隔离。 如果即使在高温下 PW_GOOD1也是高电平、则由于  400k Ω 下拉电阻器、它是 U34的 EN 引脚在启动时将其拉低。

    可以共享您的电子邮件地址、以便我可以直接与您联系?]

    =>我无法理解为什么400k Ω 下拉电阻器在低温下不会产生影响。 如果在启动时仍然存在、我认为1M 上拉电阻器无法启用下一个 tlv62085。

    使能引脚电压为3.3*400/1400=0.94V,低于1V。  

    电子邮件:Pingyuan_fu@avision.com.tw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平源您好、

    如我们的电子邮件交换中所述。 我要关闭此主题。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian 您好:

    关于您在电子邮件8/19中的问题、我想我已经再次回答了。  

    您可以使用两个 TLV62085 EVM 板进行测试吗?

    我认为复制此问题非常容易。

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    此时 Excel 将在9月9日之前停止工作。 我将帮助您处理您的查询。 然后、我将关闭该线程、我们将在这里继续。

    如果我回到您的查询、您是否移除了 R451并重新检查了70摄氏度下的波形?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================