This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:支持 LS1046A?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87352Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868711/tps650861-ls1046a-supported

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件:CSD87352Q5D

大家好、

TPS65086100主要支持 LS1043A。 但是、根据随附的用户指南、我看到 TPS65086100还支持 LS1046A、但只需稍作调整。 支持 LS1046A 需要进行哪些调整? 谢谢。

http://www.ti.com/lit/ug/slvubk0b/slvubk0b.pdf

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、12月25 日和1月1日这两周 是美国和欧洲的主要假日、对 e2e 线程的回复可能会延迟至1月6日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我的理解是、LS1046A 主要是 LS1043A 的更高电流版本。 VDD 的电流似乎增加至约16A、建议仅使用 BUCK1上的 CSD87381 FET、最高可达15A。 我建议将该 FET 更改为 CSD87352Q5D、该电流最高支持25A 电流。 根据系统的确切电流要求、您可能需要对 Buck2/6进行类似的替换。  

    我还发现、根据具体的 LS1046A 器件型号、VDD 电压可以是1V 或0.9V。 在对器件进行编程之前、需要确认该电压电平。 如果有任何其他电压或电流要求变化、请务必也考虑这些变化。

    此致、

    Layne J