This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869051/bq25703a-bq25703

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

您好、先生、

 当适配器插入时、bq25703是否可以选择为系统充电?

我在下面检查的寄存器看起来就是这样、还是其他寄存器意味着什么?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    该寄存器位具有该功能。 EN_LEARN 主要用于在适配器存在时校准监测计。  

    您还可以考虑使用 ChargeOption3 ()寄存器中的 EN_HIZ 位。 这也会禁用转换器、从而允许电池直接放电到系统。  

    此致、

    Joel H