This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:原理图审阅

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855654/tps92515-q1-schematic-review

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

尊敬的团队:

1.您能帮助查看以下原理图吗? 由于客户希望减小 PCB 的尺寸、您可以帮助优化原理图吗?

2.当 Vin=7V、Iout=1A 时、Vout 是否可以达到6.4V?

3.在数据表中,COFF 的绝对最大额定值为5.5V。 现在 COFF 从 Vout 连接一个电阻器、Vout 为6.4V、超过5.5V。 此引脚是否会损坏?

4.如何更改 fsw?   我可以选择更高的频率(超过2MHz)吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    1) 1) 尺寸取决于所选的组件。  电感器是较大的器件之一、它需要足够大、以便在不饱和或过热的情况下处理电流。

    2) 2) 是的、如果所选器件和布局不会导致明显的压降、则可以。  根据电流纹波的不同、当 Vin 接近 Vled 时、平均电流可能开始增加。  TPS92515可运行至100%占空比、但在达到引导 UVLO 时确实需要刷新引导电容器。

    3) 3) Coff 引脚允许引脚上的电压随着 Coff 充电上升到1.0V、然后 TPS92515对 Coff 电容器放电、这就是关断时间的设置方式。  根据设计、Coff 引脚将通过电阻器拉至 LED 电压、不会损坏 TPS92515。

    4) 4)开关频率由关断时间、Vin 和 Vled (或占空比)设置。  占空比为50%时、关断时间和导通时间是相同的。  如果关断时间为400ns、开关频率将为1/(关断时间+准时)、在本例中为1/(400ns + 400ns)。  您的输入电压和输出电压范围是多少?  根据计算、Toff 为375ns。  当 Vin = 7V 且 Vled = 6.4V 时、ton 将更长、我计算出4us (不包括电流感应压降或任何其他压降)、但它将在频率变化很大的区域内工作。  不建议以高于2MHz 的频率运行。  要更改频率、需要进行计算以确定 TOFF 和 TON (在所有工作条件下)。  ROFF、Coff 和 Vled 设置关断时间。  数据表中对此进行了说明。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、