This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:bq25606

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869052/bq25606-bq25606

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25601D

您好、先生、

我的客户有一个新项目在寻找新的充电器、产品的充电电流必须超过2A、我发现 BQ25606似乎是可行的。

但需要确认其中一个规格才能满足以下电池规格。

我们如何在低温(0˚C~10˚C)下修改 BQ25606的充电电压?

如果不是、您是否有任何推荐用于低温(0˚C~10˚C)的独立器件、充电电压会降至4.1V?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    我建议使用 BQ25601D 这样的器件、它具有可通过 I2C 编程的 VBATREG。 当状态指示 TCOOL 时、您可以更改 VBATREG 电压设置。

    我们没有能够实现这一目标的独立器件。

    此致、

    Joel H