This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881EVM-008:TPS23881EVM 中的 U3功能是什么?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868942/tps23881evm-008-what-is-u3-function-in-tps23881evm

器件型号:TPS23881EVM-008
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07ISO1541

尊敬的专家:

客户想知道是否可以移除 TPS23881EVM 上的 U3 (SN74LVC1G07)。

SN74LVC1G07是开漏缓冲器 IC、因此我们能否修改上拉电阻器并移除缓冲器 IC?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    由于 ISO7241是单向隔离  器、因此需要 SN74LVC1G07。 如果要移除 SN74LVC1G07、可以使用 ISO1541等双向隔离器。 谢谢。

    此致、

    一分钱