This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:高电压器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25066, LM5066, LM5060-Q1, TPS2482, TPS2483

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856253/lm25066-higher-voltage-device

器件型号:LM25066
主题中讨论的其他器件: LM5066LM5060-Q1TPS2482TPS2483

尊敬的团队:

客户正在评估 LTC4281。

与 LTC4281相比、我们的 LM25066 Vin 范围不够。

您是否有我不知道的路图设备?

或者哪种器件适合与 LTC4281竞争?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LM5066是一款高电压器件、其功能与 LM25066相似。  

    您能告诉我们客户的额定工作电压是多少? 如果是12V 应用,为什么需要45V 部件?

    通常、如果在输入端正确选择 TVS (用于保护免受电压变化的瞬态影响)、像 LM25066这样的20V (最大24V)器件就足以满足12V 应用的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    感谢您的及时回复。

    汽车开关的输入电压为9~33V 电池。

    如果 Vin =9V、该器件似乎无法正常工作、对吧?

    ADI 器件可在2.9~33V 电压下工作。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、LM5066的建议最低工作电压为10V。   

    不需要 PMBus LM5060-Q1适用于此应用。 它是一款符合汽车标准的器件、可在5.5V 输入电压下运行。  

    如果需要数字监控、您可以查看 TPS2482和 TPS2483、它们可以支持9V 最小输入电压并具有用于 电压、电流和功率监控的数字接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    似乎只有 OC 可以设置正确?

    客户希望设置 OV、UV 和 OC  

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LM25066、 LM5060-Q1、 TPS2482 和 TPS2483 没有  通过 PMBus 设置 OV、UV 和 OC 的选项。

    如果您可以使用20V 绝对最大额定电压并需要 OV、则可以通过 I2C/PMBus 设置 UV、请通过电子邮件联系我。