This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:测试辐射过冲

Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868311/lm5085-test-radiation-overshoot

器件型号:LM5085

尊敬的所有;

     我使用的是输出电压为9V 的 LM5085、在测试辐射时发现它超出了标准。 下面是原理图和 PCB 布局。 请帮助检查、是否有任何减少辐射的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的负载是如何的、您发现它超过标准的频率是多少? 在布局上、我认为第二层和第三层应该 覆盖铜层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iven:

        1,负载约为1A

        2,辐射比限值高约2dB

        3,以下是更新的布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这次应该更好。 您还可以放置一个栅极电阻器(小于10欧姆)来控制 MOSFET 开关的压摆率、这也有助于降低辐射 EMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iven:

       “放置一个栅极电阻器(小于10欧姆)来控制 MOSFET 开关的压摆率”, 10Ω Ω 电阻在哪里添加? 您能给我一个原理图吗?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器应位于 U83引脚6和 D822引脚1之间。