This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24753A:BQ24753A 适配器和系统电流。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24753A, BQ25713, BQ24753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856921/bq24753a-bq24753a-adapter-and-system-current

器件型号:BQ24753A
主题中讨论的其他器件: BQ25713bq24753

您好!

我使用 bq24753A 构建一个用于电池充电和电源路径应用的系统。 我的输入电流 IADAPT 在0.5A 至1A 范围内变化、我的系统电流 ISYSTEM 也会在时间上变化。 当我 使用电阻器(SRSET 和 ACSET)设置适配器适配器适配器适配器电流和电池 Ibat 电流时、有时我会遇到 Ibat + Isystem > IADIT 的情况。 在这种情况下、充电器将切换到电池输入。 为此、我实施了 DAC 电流限制设置。 无论如何、有时我会遇到  这样的情况 :Isystem > IADT、在这种情况下、电池为系统供电。

我想知道、如果 Isystem > IADIT、适配器的所有电源仍会传输到系统、而其余的电源则是电池供电、是否可以按照这种方式构建设计?  是否可以使用 BQ25713?

谢谢、此致、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    BQ24753A 是降压架构、BQ25713是降压/升压 NVDC 架构。 BQ25713也是800kHz/1.2MHz 开关频率。 因此效率不如 bq24753。 请记住这一点。  

    对于电源管理、BQ25713可以满足您的要求。 当适配器达到电流限值时、电池将对系统进行补充。

    此致