This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:添加-2kV 浪涌后的 TPS26600在复位或重新启用前无法输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831854/tps2660-tps26600-after-added-a--2kv-surge-can-not-output-until-reset-or-re-enable

器件型号:TPS2660

你(们)好

我的客户将 TPS26600PWPR 用于48V 2A 用例。 他们发现、在添加-2kV 浪涌后、它在重新启动或重新启用之前无法提供输出。 此外、在浪涌和重启之后、短路保护是正常的。

下面是添加浪涌测试时的测试电流波形以及本例的原理图。 MODE 引脚设置为与 RTN 连接

您能告诉我为什么会发生这种情况?

谢谢、此致、

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    TPS2660的 OUT 引脚或 IN 引脚或任何其他引脚上是否施加浪涌? 该浪涌测试使用的源阻抗是多少(2或42欧姆或更高)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、

    该浪涌施加到 TPS26600的 OUT 引脚上、源阻抗为42欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    在负浪涌期间、TPS2660 OUT 引脚上的电压可能变为负电压、TPS2660无法承受 OUT 引脚上的负电压。 需要将肖特基二极管与 TVS 导通输出(TVS5)并联、以便在浪涌事件期间限制负电压。