This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:tps62140缓冲器

Guru**** 2439210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868982/tps62140-tps62140-snubber

器件型号:TPS62140

您好、管理员:

我将为以下应用设计 TPS62140。 与我的一般设计经验一样、我们很少对输出电流小于5A 的情况使用缓冲器。 我们是否确实需要缓冲器电路的东西? 您是否曾看到过任何需要缓冲器来抑制 SW 节点上尖峰的设计案例。 谢谢。

12V 输入、5V 输出、1.5A、FS 1.2MHz、  

此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YC、

    严格来说、不需要缓冲电路。  TI EVM 不使用。