This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:增加 PWM 的输入电容器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855369/lm3414hv-increase-input-capacitor-for-pwm

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件:LM3414

你好  

我将以下配置用于照明系统。  

驱动程序使用26V 和1A 连接到2个串行 Cree xhp35。

我想增加系统中的 LED 数量、但我的机器人的电池无法支持足够的峰值电流来驱动我的所有 LED (我的系统中有一个大约20个 LED 驱动器)

在4Hz 的速率下、我在 PWM 模式下使用 LED 的曝光时间短至5ms。  

我想使用大电容器、但我不确定在原理图中的位置。  此外,当我添加电容器时,如何知道电容器的充电时间 ? 我不知道驱动器的电阻 (t = RC)  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avad、

    从 Cree 数据表中、LED 的 VF 在85摄氏度时约为12.3V。  当 LED 不那么热时、它将会更高。  在85摄氏度时、两个串联电压将为24.6V。  如果输入电压为26V、则可能会受到输入电压限制或电压余量不足。  由于 LED 电压接近输入电压、我将仅使用1A 作为源电流。  使用 I = C*(dv/dt)并将 dv/dt 设置为1V (这是5ms 脉冲期间电压下降的程度)、保持的电容值将为5000uF。  这假设电池在5ms 脉冲期间不提供电流。  如果电压降 dv 设置为0.5V、则电容值将翻倍、或10、000uF。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    感谢您的回复。 非常有帮助。   

    我还有几个问题:

    1. 我只是想验证电容器是否应该放置在 Manuel 的 C_in 中?   

    2.在我完成触发一个 LED 周期后,恐怕系统会消耗太多电流以 t=0为电容器充电? 驱动器的 Vin 通过保险丝直接连接到电池、因此  系统的电阻非常低=~ 0、因此最大电流将过高 I = dv/R

    3.如果我想让电池和电容器同时为 LED 提供电流,是否可能? 大部分电流来自电容器 ?

    4.系统中的 dv (电压差)在哪里丢失,LED 驱动器中的导通电阻是多少?  

     5。 我确实看到当我增加28V 的输入电压时,光线越强,输入电流就越高100mA (在两种情况下都设置为1A), 我的 LED VF 高于12.3V 是否与此相关,因为我的 PCB 根本没有预热(大约40C)?    

    再次感谢  

    Aviad   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avad、

    1) 1) 该大容量电容器应与原理图的 C18和 C19并联、如果这是您提出的问题。

    2) 2) 您可以添加一个与电容器串联的功率电阻器来为其充电、LM3414应在充电电阻器之后直接连接到电容器。  请注意、需要调整电阻器的大小、以便在初始充电时从零伏对电容器进行充电(这是脉冲额定值)。  您还可以设计一个电流源来为电容器充电、如果使用 MOSFET 电路线性完成此操作、则需要考虑 SOA。

    3) 3)是的、这只是电容器大小的数学运算。  如果您可以测量电池电源的电流大小、则可以从电容器计算中减去该能量。

    4) 哪个 dv (电压差)有很多。  LED 具有串联阻抗、源极具有串联阻抗、不确定您要问什么?

    5) 5) 最有可能。  您可以在运行时使用示波器进行测量。  两个电压足够接近、这可能很难实现。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    再次感谢您的回复。

    关于:

    4) 哪个 dv (电压差)有很多。  LED 具有串联阻抗、源极具有串联阻抗、不确定您要问什么?

    我提出这一问题的原因是、我想知道我的系统中会损失多少功率。 我在水下运行自主机器人很长时间、需要测量我在系统中损失的功率。  

    再次感谢你们的帮助,我得到了我需要的所有答案!  

    Aviad