This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:输出电压精度和恢复时间。

Guru**** 2640445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868953/tps546d24-vout-accuracy-and-recovery-time

器件型号:TPS546D24

尊敬的 Sirs:

尝试设计2~2.5Vo@40A 的直流/直流降压转换器时、我的设计目标是高精度输出电压(+-1mV @ 2Vo)。

该 IC 能否满足这些规格? 否则、TI 上还有其他选项?  

恢复时间(稳定时间?)在满载后形成负载的初始电压值呢?  

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 该器件无法满足您的要求、+-1mV @ 2Vo 是非常严格的规格。 此外 、到目前为止、我还没有一个器件可以通过该测试。

    裕昌