This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141QRGEVM:能否使用此 EVM 测试 LM25141-Q1?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1, LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832209/lm5141qrgevm-can-i-use-this-evm-to-test-lm25141-q1

器件型号:LM5141QRGEVM
主题中讨论的其他器件:LM5141-Q1LM25141-Q1

大家好、

由于没有适用于 LM25141-Q1的 EVM、我可以使用 LM5141- Q1 EVM 评估 LM25141-Q1吗? 我的意思是、我是否可以用 LM25141-Q1替换 LM5141-Q1器件并保持其他元件不变以测试 LM25141-Q1? 谢谢。

请注意、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    是的、当然可以。

    此致、

    Tim