This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:对施加到 EN 引脚的电压的上升时间是否有上限?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831827/tps73801-is-there-an-upper-limit-on-the-rise-time-of-the-voltage-applied-to-en-pin

器件型号:TPS73801

尊敬的 Sirs 或 Madams:

请告诉我、EN 引脚上施加的电压上升时间是否有上限。

例如  、如果 EN 引脚上的电压需要几毫秒或更长时间才能达到

加电时的最大 VEN 高阈值2V、 是否会导致 TPS73801出现任何问题?

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka - San、

    只要您不违反绝对最大额定电压、就没有问题。 如果压摆率非常慢、介于0.25V 和2V 之间、则 LDO 的运行状态未定义。 因此、在该区域中、器件可能处于关闭或开启状态、甚至可能在两种状态之间振荡。

    这是否能回答您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John-San:

    感谢您的快速响应和详细解释。

    >如果压摆率非常慢,介于0.25V 和2V 之间,则 LDO 的工作状态未定义。  

    >因此,在该区域中,设备可能处于关闭或打开状态,甚至可能在两种状态之间振荡。

    我了解当 EN 引脚电压介于0.25V 和2V 之间时

    中的输出电压可能在导通和关断之间波动。

    因此、我了解 EN 引脚上的转换率过慢会导致该 IC 的开/关输出不稳定。  

    我的问题已得到解决。

    实际上、我还有一个关于此 IC 的问题、但用其他合适的主题标题提出它似乎更好。

    我很高兴你也回答我的另一个问题,希望今天能提出这个问题。

    此致、

    Shinsuke Tanaka