This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:输入噪声影响

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856213/tps62130-input-noise-effects

器件型号:TPS62130

大家好、

我们的客户希望详细了解该器件 Vin 处的极端噪声的影响(例如、在用户环境中设计不良的电源不会共享其特征):
在 直流输入上的任何频率或叠加在直流输入上的任何频率下、什么振幅会导致器件输出失效? 他们 假设数据表 PSRR 数据显示了经过的过程、但器件仍在运行。  
2. 如果振幅导致 Vin 超出 Vout <-> 17V 的范围,结果是否可预测? 这是否与频率相关?如果是、更高的频率是否更有可能导致压降? 器件电流负载是否会对此产生影响?

如果客户的问题不清楚、请告知我、以便我可以提问。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    如果噪声导致输入电压降至 UVLO 阈值以下、TPS62130可能会不定期地导通和关断。  任何远高于绝对最大电压的偏移都可能损坏 IC。  极端噪声可能会导致调节不良。  除了数据表中的 PSRR 图外、我认为我们没有任何其他具体数据。