请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130 大家好、
我们的客户希望详细了解该器件 Vin 处的极端噪声的影响(例如、在用户环境中设计不良的电源不会共享其特征):
在 直流输入上的任何频率或叠加在直流输入上的任何频率下、什么振幅会导致器件输出失效? 他们 假设数据表 PSRR 数据显示了经过的过程、但器件仍在运行。
2. 如果振幅导致 Vin 超出 Vout <-> 17V 的范围,结果是否可预测? 这是否与频率相关?如果是、更高的频率是否更有可能导致压降? 器件电流负载是否会对此产生影响?
如果客户的问题不清楚、请告知我、以便我可以提问。
谢谢!
Jonathan