This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:反向电流高于50mA

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831927/tps1663-reverse-current-higher-than-50ma

器件型号:TPS1663

您好、团队成员。

我在另一个主题(标题:TPS1663可以容忍反向电流或不能容忍反向电流)中读到,TPS1663的内部二极管只能处理低于50mA 的电流。

我想施加50mA 或更高的反向电流、我该怎么办?

如果肖特基二极管连接到 IN 和 OUT 端子、是否可以处理50mA 或更大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当内部 FET 由于过压、过流、欠压或热关断等故障而关闭时、电流将流经内部二极管。

    但是、如果内部 FET 导通、则较高的电流(高达6A)可以反向(从 OUT 到 IN)流经内部 FET。

    为了在内部 FET 关断时为反向电流(从 OUT 到 IN)提供更高的电流能力、可在 OUT 到 IN 之间使用外部肖特基二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lokesh。

    我知道。 非常感谢您的帮助!