This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2040, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856540/bq34z100-bq34z100

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQ2040

你好!

我们希望在多节电池和多化学物电池电量监测计设计中将旧的 BQ2040芯片替换为 TI 提供的全新 BQ34Z100。 因此、为了熟悉这款新产品、我们使用了 TI 开发套件、挑选了一个常见于 UPS 的全新12V 7Ah 电池、下载了一个非常相似的化学成分(0800化学 ID、Leoch 7200mAh 阀门调节铅酸) 并开始使用 TI Battery Studio 进行充电/放电周期监控。  

在3个完整周期后、会出现奇怪的数据(对我来说... :),我无法获得有关电池已充满电并保持容量的正确答案。 "DOD0 Passed Q"和"Qmax Passed Q"数据在一个放电/充电周期内递增和递减计数、但绝不覆盖"剩余电量"或"完整充电容量"字段。 完全充电容量始终为965mAh (健康状况= 14%??????? )、尽管 Qmax 通过了 Q、DOD0通过 Q、但在充满电(充电电流从初始2A CC/CV 充电方法下降到0.1A 以下)或完全放电(电池电压下降到1800mV 以下)时仍超过7000mAh。

充电时、剩余容量会向上计数至965mAh、并在 Qmax 进位计数时停止。 如果我在充满电状态下切断充电电流并使电池保持空载、剩余电量立即降至零。

当 充电或放电处于活动状态时、"True RC"和"True FCC"值遵循 DOD0通过的 Q 和 Qmax 通过的 Q 值、但当周期结束时(充电电流或负载电流为零)、它们会更改为神秘的965mAh。

在旧的电池电量监测计芯片(BQ2040)中、我只需读取 FCC 和 RC 寄存器、我得到了可接受的值。 那么、有人能告诉我算法我如何在 BQ34Z100中检测电池的实际 FCC 和 RC、因为根据测试、我找不到确切的方法。

谢谢你。

此致、Sandor

那么、在哪里可以找到实际值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandor

       我认为可能需要修改更多数据。 但目前、我想下面的数据可能仍然是默认值、 1000mAh、因此会限制您的 FCC 和剩余电量、您需要将其更改为电池的实际值、似乎是7000mAH、规范中的指定值是可以的、因为该值可能会在学习周期后发生变化

      请注意、在您下载您的目标 Chem ID 后、 并根据新 bq34z100器 件附带的默认配置数据配置了充电电压、收尾电流和终止电压等其他数据、您需要通过发送 IT 启用命令并执行倾斜周期来更新 Ra 表、从而启用 IT 算法。

      完成这些操作后、您将能够获得 SOC 和剩余容量的预期结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven!

    感谢您的快速回答。

    我修改了上述所有数据、并将"设计容量"更改为7000mAh。 但实际上、我没有启用 IT 算法。 我刚才完成了、开始了新的放电/充电周期、我正在等待结果。

    再次感谢你的帮助。

    此致:

    Sandor